This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:Vsense是否影响增益错误?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612894/ina199-does-vsense-affect-gain-error

部件号:INA199

您好,

在数据表中,我们指出了1.5 % 的最大增益误差,Vsense =-5mV至5mV。 如果Vsense =-30mV到30mV,它是否改变了增益误差?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yee,

    该错误不会改变,但随着电流的增加,它会下降。

    将增益指定为5mV的原因是,当设备接近零电压并在靠近导轨的位置工作时,存在较小的非线性。 这对任何电流放大器/运算放大器都有效,使用负极轨的放大器/运算放大器除外。

    5mV的错误如下所示:

    30mV的错误如下所示:

    如您所见,错误的最大部分接近零。

    应用程序中的实际错误将取决于大多数电流读数的下降位置。