This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:工作接点温度

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/604052/iso122-operating-junction-temp

部件号:ISO122

大家好,

 

在ISO122中,其最高结温规格为150C,存储温度为-40 ~ 125C。  这是否正确?

我认为最大结点温度应小于或等于最大存储温度?

 

如果最大结温是125C,我们能否更新ISO122数据表以真正反映它?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,西露,

    我们将对此进行调查,并告知您是否需要对数据表进行更正。