This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300EVM:输出波形在其前沿出现尖峰信号

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300EVM, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612728/xtr300evm-output-waveform-has-spike-on-it-leading-edge

部件号:XTR300EVM
主题中讨论的其他部件: XTR300

我正在测试XTR300电压到电流放大器,以便在以下应用中使用:+/- 10V信号将转换为+/- 20mA信号,该信号将通过100-1000欧姆负载驱动。  信号将以大约1KHz的频率调制。  我正在使用XTR300EVM进行测试。  我卸下了2.5K欧姆 "RSET"电阻器,并在其位置安装了5K欧姆电阻器。  我正在使用100欧姆电阻器进行负载。 我正在以1KHz的+-5 V方波驱动输入。  我附上了一张设置图片以及一张连接到输入和负载的示波器图片。  输出波的前缘有一个可怕的峰  表单。  我的设置是否有问题?  如果没有,那么是否有办法消除峰值?  此设备是否不适合此应用程序?  是否有更好的做法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    您看到的是与XTR300的补偿有关的。 了解当前情况的一个有用的并行方法是考虑补偿10:1示波器。 如果您不熟悉,以下是有关此过程的有用链接:

    你现在拥有的是一个没有被抑制的系统。 一种查看方法是通过载荷和反馈零部件的RC时间常数(Tau)。 对于您的案例,反馈的tau明显大于您的负载tau。 这意味着反馈网络的低通滤波器切断频率明显低于负载滤波器,因此反馈网络无法对瞬变做出快速响应,因此您会在输出调节到预期水平之前看到过冲。 如果事实相反,并且您的反馈网络具有更高的截止频率,则您会看到响应过大。 理想情况下,您希望这些切断频率尽可能彼此接近,以实现严重衰减的响应。 对于您的应用,我建议尝试1nF反馈电容器 (EVM上的C3),看看这对于您的两个极端负载是否令人满意。

    此致,

    Zak Kaye