This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365-Q1:OPA2365负耐受电压

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612558/opa2365-q1-opa2365-negative-withstand-voltage

部件号:OPA2365-Q1
主题中讨论的其他部件:OPA2365

您好,专家。

我有一个关于 OPA2365的简单问题。

请告诉我本产品的Vcc (V + 8针)的负耐受电压。

 

最好的,富豪

Noriaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是,您询问的是作为设备问题的保护,Vcc引脚上的ABS最大低值。

    在数据表中查看此限值的一个好方法是Vcc-Vee电压。 数据表中指定的5.5V ABS最大值是此差动Vcc-Vee电压。 只要Vcc-Vee差分电压在规定的最大值范围内,放大器就不会注意单个Vcc或Vee电压是什么。

    您可以将Vcc设置为-5V,将Vee设置为-10V,由于Vcc-Vee = 5V,因此仍是有效的工作条件。 但是,在这种情况下,必须注意连接到放大器的其余部件是如何引用的,即0V GND或10V。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    谢谢!

    Keyur