This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV379:断电期间输入电压可能会产生什么影响?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV379, TLV8801, TLV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612063/tlv379-what-effect-may-produce-by-input-voltage-during-power-down

部件号:TLV379
主题中讨论的其他部件: TLV8801,TLV521

您好,

如果OPA (如TLV379)未通电,我们将最大1.2V的电压应用到IN+和IN-。 那么,OPA可能会产生什么影响? 它能否影响OPA的参数? 如果我们设计成这样,我们应该注意什么? 请给我们一些建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    显然,运算放大器在没有电源电压的情况下将不起作用-因此在Vs = 0V时,没有适用的规格。

    输入由来自两个电源的每个输入的ESD二极管保护。

    下图显示了ESD二极管的位置。

    与“正常”二极管一样,它们开始导电大约400mV,完全导电800mV。

    如果VCC为0V,并且向输入施加正电压,则上部ESD二极管将正向偏压并将输入夹紧到V+线路。 基本上-您将通过ESD二极管对电源线进行反馈。

    通过二极管的电流需要受到限制-因为它们不是为持续功耗而设计的。 电流必须限制为低于ABS最大值10mA。 越少越好。

    可与输入串联添加串联电阻,以限制电流。 每伏电压至少需要增加1千欧(或更多)。因此,对于2V输入,您至少应具有2K串联电阻-尽管越多越好。 这种电阻可能是任何反转分禾器,反馈或滤清器的一部分。

    有关详情,请参阅有关ESD和电气过压(EOS)的TI Precision实验室系列:

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/precision-labs.html?DCMP=tipl&HQS=hpa-pa-opamp-tipl-vanity-tr-en#ESD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的回复。 现在我有另一个问题:所有运算放大器是否都有从每个输入到两个电源的ESD二极管? 在TLV521和TLV8801中,输入是否受ESD二极管的保护,如上图所示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw您好!

    是的。 运算放大器在所有输入和输出上具有相同类型的ESD保护。

    大多数器件(特别是低电压和CMOS器件)在过去20年中设计有类似的ESD保护。