This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:电流测量

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611783/amc1100-current-measurement

部件号:AMC1100

您好,

我想使用AMC1100测量隔离式DC/DC转换器的输出电流。 在数据表中,高侧模拟接地(GND1)应与并联电阻器的端部连接,并联电阻器的端部连接到AMC1100 (VINN)的负输入端。 我在转换器的辅助侧有一个5伏电源。

我的问题:我不确定该5V电源的接地(与"正常"辅助接地相同)是否应该与GND1连接,或者5V电源是否像浮动电源一样只连接到VDD1?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christoph:

    您需要将AMC1100的GND1连接到连接到VDD1的5V电源的回路。 您必须提供有关您的"正常"次要理由的更多详细信息,然后我们才能就其如何回到AMC1100的GND1作出明确声明。 如果您的正常次级接地与分流器底部电气上的点相同,则应该没有问题。 如果您正在进行高侧电流并联测量,则需要浮动5V电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!  

    感谢您的回答。

    "正常"辅助接地与转换器输出电压的接地相同。 我有一个高侧电流并联测量,因此它在电气上与并联底部不同。  

    所以我需要浮动5V电源,这意味着仅将VDD1连接到5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christoph:

    在这种情况下,您可能需要完全隔离的电源。  相对于与GND1相关联的分流器底部,VDD1需要+4.5V至+5.5V。  正常次级接地和分流器底部之间的电压差是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    好的,我理解。 电压差异应接近24V。 我添加了辅助电路的简化版本。

    除了具有完全隔离电源的解决方案之外 ,我还可以将配置更改为低侧电流并联测量?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christoph:

    以上绘制的电路将不工作。 假设您将GND1连接到VINn,则VDD1处的电压为5V,但您将超过输入上的共模电压(VINp为@ 24V,VINn为24V - VRshunf)。 如果您进行低侧测量,这将没问题,只需将分流器与GND1和VINn一起移动到GND24V。