This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4172:有关信号输入引脚和引脚电流的绝对最大额定值(&quot);

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612066/tlv4172-absolute-maximum-rating-about-current-for-signal-input-pin

部件号:TLV4172

大家好

如果我们询问TLV4172,您会介意吗?

<问题1>
 对于 "信号输入引脚电流"的绝对最大额定值,测试条件的温度(Ta)是多少?


关于 "信号输入引脚的电流"±10mA, 我们认识 到该值是转向二极管(保护二极管)的最大连续电流。
我们的认可是否正确?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们猜您的日子太忙了,但您能回复我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    以下是您问题的答案。

    1)  10mA电流限制为25C。  通常,如果您正在设计一种保护方案,可能导致内部电流转向二极管定期导电 ,则我们建议将电流限制在10mA以下。

    2)  是的,这是正确的。  10mA是内部电路保护二极管的额定电流。  使二极管定期导电在建议的数据表工作条件之外运行设备,可能会导致长期可靠性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin San

    感谢您的回复!

    此致,

    松本博塔