请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV4172 大家好
如果我们询问TLV4172,您会介意吗?
<问题1>
对于 "信号输入引脚电流"的绝对最大额定值,测试条件的温度(Ta)是多少?
。
关于 "信号输入引脚的电流"±10mA, 我们认识 到该值是转向二极管(保护二极管)的最大连续电流。
我们的认可是否正确?
此致,
松本博塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.