This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421:推荐线圈

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV421EVM, DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609957/drv421-recommended-coil

部件号:DRV421

您好,

用于评估DRV421EVM的推荐线圈是什么?

此致,

Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Seishin:

    目前没有可用的芯线/线圈架。   我可以帮助 您设计 芯/线圈 ,并提供应用程序的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Javier:

    感谢您的回复。
    很抱歉耽误你的时间。
    我了解DRV 421 EVM没有磁性模块SC2912(Sumida)。
    我想尽快运行EVM,我将考虑其他方法。


    此致,
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Seishin:

    如果您需要低频(<1kHz)使用此设备,您可以获得一个制造商,以使用通常用于变压器的层压钢板,使您成为一个可以快速切合您的规格的芯。  如果您需要更高的频率,您可能需要一个能够在更高频率下工作的铁氧体磁芯,并且 需要更多时间和成本的制造。  

    我尝试了从货架上买下来自己剪掉的核心。   如果你走那条路,就会有一些问题。  通常,芯材非常脆,可能会断裂 ,切割时需要小心。  另一个问题是使用补偿线圈缠绕芯线。  我做了这件事,另一位客户也成功地做了这件事。  客户有一种方法来连接核心,但我没有这样做,而是手动完成的。  DRV421需要大于0.1H的电感,并建议在0.3H和2H之间。  因此 ,您能够提供的芯尺寸,绕组数量和气隙大小(越小越好)的组合将决定这一点。  我可以模拟一个芯尺寸和绕组来确定您的芯设计所产生的电感,只需给出尺寸,绕组数量和芯材料类型。

    希望这有所帮助。