This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 共模电压转换器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH3401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611316/common-mode-voltage-converter

主题中讨论的其他部件:LMH5401LMH3401TINA-TI

大家好,

我的客户正在寻找一款高速AMP作为通用电压转换器。 G=1,BW最高可达2GHz。

他们想要将2V通用电压输入信号转换为0.9V通用电压输出信号。 我们是否有适合此用例的设备?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    如果高速AMP具有完全差分输出,客户是否可以接受? 如果是,则LMH3401或LMH5401是良好的选择,应能够满足客户对2GHz BW和电平转换(2V至0.9V输出共模电压信号)的要求。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bhat,
    与LMH5401一样,输入VCM为(VS-+VCM, 0.41 VS-+-VCM),输出1.41 为(VS-+2,VS-+2)。
    0~+5V电源或-2.5V~+2.5V电源可适配至2V至0.9V转换。
    为什么您说LMH5401可以满足要求?
    类似于LMH3401。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    2V输入VCM不是直接应用于器件输入引脚,而是应用于增益设置电阻器之前。 此外,LMH5401不仅限于单个+5V或+/-2.5V电源。 它可以在+3.4V/-1.6V电源电压下工作,其中0.9V的输出VCM位于中轨的中心。

    我已经提供了一个使用LMH5401的TINA-TI电路,该电路应能满足您的应用需求。 e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_InputCMlevelshift.TSC

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,
    谢谢!