This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:关于INA199 CT建议

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610532/ina199-about-ina199-ct-suggest

部件号:INA199
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0753万

大家好,

我看到INA199有关于TIDA-0.0753万的参考设计。

您能帮我推荐电流变压器吗? 因为在材料明细表列表中找不到任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuo

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    我将与作者核实,以查看他们在该项目中使用的特定部件号。 它的额定值似乎是1:3000和300安满刻度。

    您是否能够分享有关您的项目规格的更多详细信息,以便我根据您的要求提供进一步的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    我仍在等待负责此设计的团队的确认。 我们应尽快获得更新。