This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lmp9.1万:findig Altium库

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, LM4120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608672/lmp91000-findig-altium-library

部件号:LMP9.1万
主题中讨论的其他部件:LM4120DAC161S997

您好,我尝试使用来自的气体传感器平台参考设计。 我想有我的定制PCB,所以我需要Altium库来支持在本参考设计中使用的某些IC。

如何查找IC封装,如LMP9.1万,LM4120和DAC161s997。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查您列出的所有产品的产品文件夹。 通常,有基于SPICE的模型或ibis模型,但没有特定的设计工具组件。 您可能需要为自己的设计创建它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:
    可以通过以下链接获取Altium Design的LMP9.1万 PCB布局封装图:

    www.ti.com/.../pinout-quality

    下载.BXL文件并按照页面右侧报告的说明进行操作。
    如果这有帮助,请告诉我。
    此致,
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carmine,
    我使用"遵循"步骤创建Altium库,但它只有原理图,没有足迹。
    我打开了ultra librarian软件,然后加载.bxl文件,然后单击"导出到所选工具"。然后我按照该步骤操作
    在文本文件中。最终获得不占用空间的集成库。
    请帮助您完成下一步。
    谢谢。
    此致。
    丹尼尔