This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:开机计时要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603223/tlv9062-power-up-timing-requirements

部件号:TLV9062
主题中讨论的其他部件:TLV906XOPA316

我们的设计可限制TLV906x器件在非活动状态下的电流消耗。 为此,我们计划在不进行信号调节时关闭电源。 问题是:当升至3.3V时,电源上的时序要求是什么?在这之后,ADC可以对输出信号进行采样?

此参数是否在数据表中指定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amit:

    我们没有您正在寻找的时间要求的特征。 在测试中,可能会出现通电故障,这是电源增加速率的函数。 因此,更高的增长率将提供更大的故障,反之亦然。 由于内部晶体管未完全偏置,导致电源和共模电压违规,因此在开机时会发生这种情况。 示例如下所示。

    对于您的设计,另一种选择可能是带断路引脚的OPA316S。

    此致,

    Ramon Jimenez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramon:

    我检查了OPA316,对于一个运算放大器,关闭电流为1uA (MAX),当转换为12个运算放大器时,将导线转换为12 uA (MAX),后者是一个纽扣电池上的电源消耗。 此外,13 Us的启用时间可能太长。

    或者,如果我从0V接通至3.3V电源并等待1 us,然后开始对OP-AMP输出进行采样,那么OP-AMP输出是否有足够的时间稳定下来?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amit:

    为了确保我理解正确,您指的是等待电源达到全部3.3V,然后再等待1us采样输出? 在这种情况下,我想说,这将是一个足够的时间使产出稳定下来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramon

    是的,正确。 而且,由于设备数据表没有相同的参数,那么这1us是否可以在Min-type-max之间得到保证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    不幸的是,这不是我可以保证的,因为它取决于电源。 下面的测试数据显示了与50us电源斜坡速率有关的输出。 它稳定在略高于2V的电压下,在3.3V的电压下,输出仍保持稳定。 我关注的是,如果升率太快,可能会令时间进一步延迟,而当升至3.3V时,可能不会稳定。 根据我分享的测试数据,在这两项测试的3.3V点之后1us是正常的,但同样,这不能保证每一种情况都是如此。  

    此外,多久会打开一次? 板上有12个,当电源循环到样品时,它会消耗大量的电池电流,这会随着时间的推移,消耗电池的速度更快。

    此致,

    Ramon Jimenez