This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:一个线示例代码库或用于评估工具固件的内容

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/612252/pga308evm-one-wire-example-code-library-or-what-is-used-on-the-evaluation-tools-firmware

部件号:PGA308EVM
其它部件在线程中讨论:PGA308

我想知道 PGA308所使用的1线协议是否符合标准,因此我可以在没有太多研究的情况下找到微控制器代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett,
    PGA308使用UART兼容的单线协议,大多数微控制器都应支持该协议(或具有示例代码)。