This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:INA233缩放常数

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233EVM, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602908/ina233-ina233-scaling-constants

部件号:INA233

大家好,
我正在尝试使用INA233EVM测量电池供电器件的电流和能耗。

我能够读取和写入所有寄存器,并从数据表中为我的应用计算了闭合电阻值和相应的校准寄存器值。
此时,我正在读取合理的电压和电流值,我还可以读取功率和能量寄存器中的值。

问题在于,我不确定INA233内部使用了哪些缩放系数来计算这些值,以便将它们回滚到瓦特和焦耳。

我遵循了"电流感应视频系列",尤其是视频3.3 ,它显示了要执行的精确计算,但显示了包含两个统计值(C和D)的公式。
有关这些常量的值,视频指示参考特定设备的数据表。

遗憾的是,我在数据表中找不到任何有用的数据,无法将功率和能量寄存器读数转换为SI单位。

例如,我读的是:
Vreg=3982
Ireg=16
电压标度为1.25mV/位,电流LSB为15.6uA,这意味着V=4.97V,I=250uA
使用这些值时,实际功率应为1243uW
相反,Power寄存器显示的值为3,有时为4。

当然,这是由于内部缩放,但使用的是什么因素?
有人能帮忙吗?

作为附带说明,我看到每个样品的能量寄存器平均按3.07 递增,因此它似乎是一个简单的"功率"累加器,没有缩放(或缩放系数为1)。

此致。
Mau。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mau,

    您要查找的信息在数据表的7.5 2部分中,如下所示:

    因此,在您的示例中,Power_LSB将为25*15.6u=390u。 因此,显示3时的功率为3*390u=1170uW,显示4时的功率为4*390u=1560uW。  这些值与您的预期值非常匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mitch,
    非常感谢!
    我希望有一个更明显的"常数表"或类似的表,但我错过了这句话。
    做得好!
    Mau。