This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA569:有关OPA569的设计问题

Guru**** 2522330 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603303/opa569-design-questions-about-opa569

部件号:OPA569

将在6A电池应用中使用3x OPA569(6A)。

以下是一些问题:

1) iMonitor (引脚19)是否可以并行连接在一起,用于6A最大电流应用?

2)数据表图20中是否有关于公式IM=ITEC/475的说明?

3)在应用场景中,它们是否可以在该应用中并行绑定热标记(PIN7)?

4)在应用场景中,它们能否 在该应用中并行连接电流限制标志(pin4)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    请参阅我对您的OPA569问题的回答。

    1) iMonitor (引脚19)是否可以并行连接在一起,用于6A最大电流应用? Imon电流是输出电流的1:475副本。 此电流 由Imon针脚提供。 将三个Imon引脚连接在一起将产生三个Imon电流之和。 由于计划并行 三 个,因此OPA569将每个运算放大器提供的输出电流和它们的Imon电流相加应大致相等。  

    2)数据表图20中是否有关于公式IM=ITEC/475的说明? 数据表PG上的"当前监视器"部分。 13个应用程序信息讨论了此引脚功能及其使用方式,但没有讨论它在OPA569中的工作方式。 数据表中的电流限值精度部分提供了一些有关内部电路的一般信息。 我相信Imon电路 是一个电流镜,它反映出流经特定输出晶体管沉孔或输出电流的1/475电流。

    3)在应用场景中,它们是否可以在该应用中并行绑定热标记(PIN7)? 热限制标志 是具有高和低状态电压水平的电压输出功能。 如果三个热标记连接在一起,它们实际上可能会相互争斗,如果一个尝试以另一个相反的状态移动。 引脚 没有足够的电流接收器/源功能,因此不会损坏任何东西,但输出状态可能会达到某种意外水平。 此外,了解哪个(些)并行放大器进入热极限也很重要。 如果所有三个标志都绑在一起,它们的个人身份就会丢失。

    4)在应用场景中,是否可以 在该应用中并行连接电流限制标志(引脚4)? 与问题3中讨论的此PIN功能存在类似的情况。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程