This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA195:10mA限流器电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA195, TLV3201, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609184/ina195-current-limiter-circuit-for-10ma

部件号:INA195
主题中讨论的其他部件: TLV3201LM2.7761万LMP8646LP3.8693万-ADJLP3.8693万

我想将-3.5V电源调节器的输出电流限制在10mA。

我们是否可以使用电流感应INA195和比较器TLV3201来控制-3.5V稳压器的EN引脚以限制10mA的电流?

请尽快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是开关调节器吗? 您能否向我们提供有关完整电路的更多详细信息?
    我们有几台带有内置比较器的器件,这可能是更好的选择(占用空间更小,内置滞后)
    INA195和TLV3201可能起作用,您正在研究的精确度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划使用 LM2.7761万调节器来生成-3.5V输出 我们唯一想要将输出电流控制为10mA的功能。

    -3.5V电源规格为:-  

    VIN = 5V

    输出电压=-3.5V (负电压)+/- 5 %

     电流限制功率上升= 10mA  

    稳态电流= 5mA

    脉动 = 10mV RMS @ 1MHz。

    请建议满足此要求的适当方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了达到所需的精确度,正确的方法是修改所选调节器上的反馈回路,以便在超过最大电流时调节输出。  

    标准电流感应放大器不能用于此目的,因为两个回路(电压和电流)都需要使用二极管进行组合,这会由于非线性电流与正向电压特性以及相关的电压降而导致错误。 LMP8646的设计考虑到了这一点,它具有由反馈回路补偿的内部二极管。

    我建议阅读 LMP8646 数据表,其中详细说明了如何使用现有恒定电压调节器实现电流源以及如何计算所有所需参数。

    在使用负输出电压的所需应用中,该器件应由5V线路供电,感应电阻器应与接地和负负载串联,如下所示:

    请注意,您选择的稳压器的最小输出电压为-1.5V,因此电流节流仅在电压输出{-Vout 1.5 ...-3.5V}范围内发生。

    我建议使用一种设备,其输出可以一直调整到零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应该在-3.5V稳压器之后连接此电流源吗?

    它将如何限制10mA的电流?

    如果您分享完整解决方案的一些连接图,将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,
    请参阅上面我更新的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还需要限制以下电源的电流..please建议与LMP8646限流器兼容的调节器:

    1.输出电压=+1.8V

    VIN = 3V

    输出电压=+1.8V +/- 15 %

    电流限制功率上升= 150mA

    稳态电流= 80mA

    脉动= 30mV RMS @ 1MHz

    输出电压=+6.5V

    VIN = 9V

    输出电压=+6.5V +/- 5 %

    电流限制功率上升= 100mA

    稳态电流= 80mA

    脉动= 10mV RMS @ 1MHz

    对于前面讨论的-3.5V电流限制,我们是否可以模拟整个电路?
    我们获得了LMP8646的PSpice模型,但没有找到调节器LM2.7761万的模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以将带有LMP8646限流器的LP3.8693万-ADJ稳压器用于1.8V和6.5V的150mA电流限制?
    如果是,请建议使用模拟方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP3.8693万具有1.25伏的最小调节电压,因此只要限制发生在此电压水平以上,就可以实施电路来限制电流。

    对于输出电压>0和<1.25V,输出将受调节器本身的限制。 有关详细信息,请参阅设备数据表的7.3 第3节。

    我建议在降压转换器论坛部分发布一个新问题,以帮助您选择合适的监管机构。 同时 ,这里有一个 资源可以提供帮助。

    请注意,用于监控电流的感应电阻器始终会出现压降,因此在选择值时请注意这一点,以便在以所需电流水平加载时输出保持在规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如您建议的-3.5V@10mA限流LMP8646。
    如何将LMP8646的输出电压针脚连接至LM2.7761万调节器反馈(FB)负极针脚?
    由于LMP8646的在线工具不支持负调节器输出,我们如何计算LMP8646负电源的分量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    LMP8646的输出直接进入调节器反馈针脚,就像正压调节器上的输出一样。  请记住,用于产生负轨的LMP8646和降压升压转换器均由正5V电压供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能否在其他配置中连接负载,因为在用户连接器中只有-3.5V电源引脚和公共接地。
    请建议一些其他选项,同时建议模拟方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    很遗憾,我们之前展示的负载配置是我们唯一能够支持的配置,它符合您的设计标准和我们的设备规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...您能建议一些外部电流限制电路 吗?我们可以在调节器的输出端连接这些电路吗?

    请分享一些应用说明或任何方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    我担心在稳压器的输出中添加外部电路会给电源增加额外的压降,从而使其超出规格。 这在LED照明等应用中是很好的,在这些应用中,电压仅为安全(断路)进行了粗调,但实际设备在恒流模式下工作。

    对于您的规格,唯一的选择是使用电流感应比较器向调节器的参考添加额外的错误信号,从而在超过给定电流时限制电压(因此CC操作)。

    我们拥有的唯一应用说明是LMP8646数据表中所示的,详细介绍了所需的修改,我还解释了使电路在负极电源下运行所需的修改。 如果您在构建电路后有任何问题,我可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,实际上我的要求是在负载需要更多电流时限制稳压器(LM2.7761万)的输出电流(>10mA@-3.5V),而不是停止稳压器的输出电压。 在这种情况下,我是否可以使用带有MOSFET电路的电流感应放大器?

    我看到一些电路使用运算放大器和MOSFET,带有误差放大器,但在我的情况下,我发现在正确选择组件方面存在困难。

    实际上,我对TI的部件很满意,所以,请您向我推荐一些电流感应放大器和附加组件,我可以使用它们来控制调节器的反馈引脚以限制输出电流吗?

    如果你给出一些接口图...,我会很有帮助