This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:TI是否有解决方案来获得PLC/DCS AO模块的+-40mA输出解决方案/IC?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300, XTR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601022/xtr300-do-ti-have-solution-to-get-the--40ma-output-solution-ic-for-plc-dcs-ao-module

部件号:XTR300
主题中讨论的其他部件: XTR110

鹿

我的客户正在使用XTR300来实现+/-20mA模拟输出解决方案,但有一个新的要求,即将输出电流范围增加到+/-40mA。

我想与产品线核实TI是否有IC/解决方案,可以在PLC/DCS应用中为模拟输出模块实施+/-40mA?

此致

iven xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iven,

    我们没有任何XTR产品可以支持该应用程序,而且据我所说,我们没有任何其他适合的集成解决方案。 如果您添加外部低侧驱动电路以满足双向电流需求,则可以使用XTR110等设备来实现此目的。 XTR110数据表的图8中提供了这方面的示例。

    此致,

    Zak Kaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Zak。