This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4513:交流耦合单端到差动转换器

Guru**** 2967700 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3095, THS4513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603226/ths4513-ac-coupled-single-ended-to-differential-converter

部件号:THS4513
主题中讨论的其他部件:THS3095,TINA-TI

您好,

我正在尝试使用THS3095和THS4513的后续模拟电路,我有一些问题。

第一级是一个单位增益非逆变器THS3095以缓冲我的信号。 在此阶段之后,信号良好,但基于THS4513,我的信号的共模不是第二阶段的共模。

第二阶段的目的是将单端信号转换为差分信号,以驱动ADC。

我更喜欢避免在第一级输出上设置共模,因为我的信号的高低水平可能不同,所以我尝试交流耦合这两个阶段,但它不起作用。

如果I DC耦合两级,并将THS3095输出端的信号共模设置为与THS4513共模相同的值,则此功能正常。



我只想获得与THS3095输出相同的信号,但在差分模式0V居中时。

有人能给我解释一下什么是错的吗? 对于数据表,它似乎是有效的。

谢谢

Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthieu,

    我用TINA-TI构建了您的电路,并使用交流耦合进行了模拟。 按预期使用设备之间的交流耦合时,我没有发现任何问题。 您可以 从此处下载TINA原理图。

    与模拟中的直流耦合相比,您在使用交流耦合时遇到了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    事实上,该赛道在TinaTI运行良好。 通过比较这两个电路,我发现偏差点计算存在差异。

    我可以解决在PSpice中添加一些初始条件的问题。

    谢谢

    Matthieu Baque