This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:EVM控制软件GUI控制台问题

Guru**** 2526630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602790/drv2700evm-hv500-evm-control-software-gui-console-issues

部件号:DRV2700EVM-HV500

您好,

我正在使用DRV2700EVM-HV500的GUI,但我似乎无法获得它应该给出的波形。 我正在使用WaveBuilder选项卡并选择发送正弦波,但当我发送波形并使用示波器测试时,它只是一个连续电压。 这可能是什么问题?

另外,我还想知道是否有Linux版本的GUI可用?

感谢你的帮助。

此致,

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kate:

    您使用的是PiezoControlConsole吗?

    www.ti.com/.../piezo-console control console&tisearch=Search-EN-Everything

    我们没有Linux版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    是的,我正在使用PiezoControlConsole。 您知道为什么在使用"WaveBuilder (波形生成器)"选项卡时,它不输出正弦波吗?

    Kate
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kate:

    我不确定。

    请刷新PiezoControlConsole安装文件夹中的固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    感谢您的快速回复。 刷新固件意味着截取固件文件夹的屏幕截图?

    Kate
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kate:

    否。请使用安装文件夹中的固件重新编程板载MSP430。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    好的,我会这样做。 只需两个快速问题:

    我下载了固件文件夹,但其中有两个文件夹:“binary”和“Source_CCSv6”。 我是否只需要将“Source_CCSv6”的内容上载到CCS并上载到MSP430,或者我们是否还包括“二进制”?

    如果我使用的是CCS版本7,它应该还可以吗?

    非常感谢您的帮助,
    Kate
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kate:

    我指的是PiezoControlConsole的安装文件夹。
    在安装文件夹中,我们可以找到一个名为"EVMFirmwareUpdater\Firmware"的文件夹。我们在那里保留了一些最新的固件。
    它是一个文本文件,可以由"EVMFirmwareUpdater.exe"用于上载到EVM。