This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV771:规格和分布,偏置电压和偏置电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV771, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602870/lmv771-specs-and-distribution-offset-voltage-and-bias-current

部件号:LMV771
主题中讨论的其他部件: OPA350

尊敬的专家:

我的客户正在考虑LMV771。
他对某些规格的偏差有疑问。

请问您有什么建议?

——问题——

请参阅TI精密实验室运算放大器(P.5)的讲座手册,
偏移电压和TCVos的典型值在+/-一个sigma内。
设备是OPA350。

请参阅随附的文件。

(1)偏置电流规格±西格玛是否与偏置电压相似?

在LMV771中,Vos (典型值)为0.3V,TCVos (典型值)为0.3V,输入偏移电流(典型值)为-0.1pA,输入偏移电流为0.004pA,
这些规格为±sigma。 这些是否正确?

(2)什么是LMV771,CMOS或双极?

下面列出的E2E的一篇文章说:“计算到总电压与CMOS和双极不同。

CMOS是均方根,双极是总和。

e2e.ti.com/.../160.8492万

(3)当我也考虑偏置偏置电流时,我是否可以认为与(2)相同。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,
信一

e2e.ti.com/.../Offset-Voltage-Specs-and-Distribution.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一

    请参阅以下答案:

    (1)偏置电流规格±sigma是否与偏移电压相似?  

    是的。  IB=0.1pA表示Vs=2.7V时的一个标准偏差(见下文),但未在生产中进行测试。  IB在电源电压上也有显著变化;例如,在vs=5V时,IB典型值为0.23pA

     在LMV771中,Vos (典型值)为0.3V,TCVos (典型值)为0.3V,输入偏移电流(典型值)为-0.1pA,输入偏移电流为0.004pA,

    这些规格为±sigma。 这些是否正确?

    是的,但Vs=2.7V TCVos时的典型值为0.45uV/C -参见下文。

     

    (2)什么是 LMV771,CMOS或双极?

    LMV771是CMOS输入运算放大器-大多数双极运算放大器的电流为1nA<IB<1uA

     

    下面列出的E2E的一篇文章表示,计算总电压与CMOS和双极不同。

    CMOS是均方根,双极是总和。

    是的,正确。 由于在CMOS运算放大器Vos和TCVos中没有关联,因此必须使用均方根函数将它们相加(如向量)。

    在双极运算放大器中,TCVos=~Vos[@25C]/300C,因此它们是相关的数量,因此您需要线性地将它们相加。

    (3)当我也考虑偏置偏置电流时,我是否能认为与(2)相同。

    我不确定在输入偏置电流情况下您到底要添加什么?  但是,不管怎样,如果数量相互关联,您必须将它们线性地相加,如果它们没有被关联,您必须使用均方根函数将它们相加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek

    感谢您的回复。

    在发送给客户之前,我想确认一下。
    请问您有什么建议?

    ——问题——

    (1)尽管2.7V时的电压为0.3V,但表示一个西格玛,最大值为0.85V,小于三个西格玛(0.9V=Sigma*3 0.3)。

    我该怎么想?

    我认为最大值应该在三西格玛(0.9V)左右

    (2)您提到的LMV771是CMOS输入运算放大器。

    在这种情况下,应使用哪种方法来计算Vos calcurate,RMS或SUM?

    ---

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一

    正确的是,通常最大值由3个或4个西格玛设置,但并非总是如此。  由于所有设备都经过生产中的Vos测试,因此营销部门可能会以牺牲较低的产量为代价来决定更严格的限制。  25°C时Vos温度限制的原因似乎是希望将LMV771最高Vos温度限制设置为+/-1mV。

    对于Vos,仅在双极输入运算放大器中,Vos和Vos漂移之间存在相关性。  因此,由于LMV771是CMOS,所以Vos和漂移是不相关的,您必须使用RMS将它们相加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek

    感谢您的回复。

    我了解情况。

    我将与他分享这些信息。

    如果他还有其他问题,我会向您咨询。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一