This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万EVM:用于LMP9.1万EVM的软件工具

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608507/lmp91000evm-software-tool-for-lmp91000evm

部件号:LMP9.1万EVM
主题中讨论的其他部件: LMP9.1万

我想使用LMP9.1万EVM构建一个实验性平台。 起初,我决定与SPIO-4板一起参加上述板。 但似乎不可能在使用SPIO-4板时构建我们自己的自定义软件工具。 我想知道使用LMP9.1万EVM构建我自己的循环电压平台(硬件和软件)有哪些不同的途径。 我是否可以使用SPIO-4板和LMP9.1万EVM构建自己的软件(最好是.NET框架)? 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nibir,

    我们的支持团队成员将很快作出回应。 谢谢

    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nibir,
    出于您的目的,我建议单独使用LMP9.1万EVM板,并将其连接到开发板,如MSP430启动板或Arduino开发板。 您可以将LMP9.1万EVM的VOUT连接到微控制器的ADC,并将SDA和SCL线路连接到开发板的I2C。 这样,您应该能够对LMP9.1万进行编程,并从设备读取输出值。
    在这种环境下,您应该能够开发自己的PC GUI。
    如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,
    Carmine