This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA379:OPA379

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA379, OPA314, OPA348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602784/opa379-opa379

部件号:OPA379
主题中讨论的其他部件: OPA348OPA314

我们有兴趣在电池供电设备中使用OPA379,OPA348或OPA314

是否有关于失真第2次,第3次谐波,THD和IM以及如何将其最小化的信息。

我们正在以高达400kHz的频率操作这些设备

感谢你的帮助

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jan,

    OPA379的GBW为90 kHz,不适用于400 KHz应用。 稍后将提供有关OPA348和OPA314的问题的答案。 感谢您选择TI运算放大器!

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bahram,

    我查看了,下面是一些详细信息。
    有两个系统正在调查中,一个在3.75 和7.5KHz之间,另一个在50和60kHz之间。
    所选运算放大器适用于以下频率范围

    OPA379 3.75 -7.5kHz
    OPA314 50 - 60 kHz
    OPA348 3.75 –7.5 kHz或50-60kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jan,
    感谢您提供信息! GPA团队正在处理您关于OPA314和OPA348的问题。
    关于OPA 379;到目前为止,我没有任何关于THD和设备IMD性能的数据可与您分享。 您能否告诉我该部件被考虑(使用)的用途?

    此致,