This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2062:两个电源轨接地时的输出阻抗

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602973/tle2062-output-impedance-when-both-power-rails-are-grounded

部件号:TLE2062

我的客户询问以下有关TLE2062的问题:

我正在使用TLE2062AMDREP的应用程序中,在某些情况下,我会将VCC 和VCC导轨接地,以确保输出驱动为零。 我假设这样做时,输出引脚会产生高阻抗,但实验室测试表明情况并非如此。 在没有施加电压的情况下,您能否提供有关输出与导轨之间的阻抗的更多信息?

我想知道我看到的阻抗路径是否与任何ESD保护二极管有关。 我不确定数据表(D1和D2)中的等效示意图中是否显示了这些数据,或者是否为清晰起见省略了这些数据。

我看图不能看出,电流路径与电路中使用的反馈电路不同。 您能否详细回答客户的问题。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,这不是从运算放大器获得高阻抗输出的有效方法。 选择带有断路和HI-Z输出的运算放大器是此类设计的最佳选择。

    即使VCC+和VCC-连接到GND,数据表中显示的所有电路仍连接到输出引脚,当施加电压时,某些电流可能会流入安培的输出。

    您的回答正确,任何现代运算放大器ESD单元都将位于OUT至VCC+和VCC-当电源连接至GND时向OUT施加电压时,VCC-将会导电。 我不能立即确定TLE2062器件上使用的ESD保护方法,但我们将了解ESD等级,这将为我们提供所使用的保护结构的一些指示。 无论哪种方式,都可能需要另一种解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin,

    非常感谢您的回复!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    祝你度过美好的一天!

    Richard Elmquist