This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7303:请问THS7303能否取代MAX1752?

Guru**** 2383520 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603029/ths7303-may-we-know-if-ths7303-can-replace-max1752

部件号:THS7303

您好,先生  

我们可以知道THS7303能否取代MAX1752吗? 因为我们在Web中使用交叉引用,但找不到数据表。

但我看到THS7303似乎可以使用,因为我不熟悉这种应用程序,你能帮我吗?

                                    太棒了

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    我无法找到有关您提供的部件号的任何信息。 THS7303适用于缓冲视频信号,可支持高达1080p的视频标准。 您希望THS7303用于什么应用?

    此致,
    Rohit