This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5056万:VREF和VDD电压不正确

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611954/lm25056-incorrect-vref-and-vdd-voltages

部件号:LM2.5056万

大家好,

 

我们设计了175W (5V 35A)直流电源,并使用LM2.5056万进行电压/电流/电源监控。  

 

我们能够通过I2C总线与LM2.5056万通信,但是,基于从设备读取的寄存器计算的电压和电流值没有意义。  

我们发现VREF和VDD针分别显示3.37V和4.22V,这比数据表中的正确值高出0.5V。 我们尝试了带载和空载,但VREF和VDD上的电压保持不变。 为什么VREF和VDD高于实际值0.5V? 散热GND垫连接不当是否会导致此类问题?

 

请告知如何解决此问题。

 

谢谢!

索哈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sohail,

    数据表上的针脚说明表示此针脚未内部连接(建议将其接地以减少噪音和散热注意事项)。

    除了读取参考电压之外,还执行了什么调试?

    您是否尝试更换LM2.5056万以确保它没有受到损坏?

    设备测量的参考引脚是否已从主板上拆下,以确保PCB上没有寄生连接或短路?