This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:差分运算放大器配置启动行为

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601846/tlv274-differential-opamp-configuration-startup-behaviour

部件号:TLV274

您好,

 我正在差分运算放大器配置中使用TLV274运算放大器感应,如下所示。

此运算放大器的输出连接到比较器电路,当运算放大器输出大于参考值时,比较器电路闭锁

其中运算放大器的电源盖为0.1uF陶瓷。

问题:电源打开时,运算放大器输出会生成峰值。

这就是比较器输入(OPAMP输出和参考)的外观。

  

黄色是参考电压(参考电压中的斜率是因为启动时,电源需要大约400us才能达到所需的5V电源),电压刻度为0.5V/ div

绿色表示运算放大器输出(刻度为0.5V/div)

峰值的持续时间约为50美

峰值为1.2V

由于此峰值,比较器在启动过程中开始锁定。

如何缓解此问题?

此致,

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

    在此脉冲期间,我怀疑VCC低于1.5V,因此部件不在工作电源电压下。 TLV274未提及"通电重置",这将使输出在通电时可预测。 需要更改具有关闭功能的POR运算放大器,运算放大器或通电屏蔽电路。

    您能否在脉冲期间检查输入电压和VCC?

    这是一个示例掩码电路,它在VCC达到0.6V时开始工作,因此TLV274峰值可能无法完全消除。

    VCC需要清洁,因为VCC上的500mV峰值可能会在通电后激活掩膜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ronald:

    感谢您的参与

    我在这里附加了一些波形。

    黄色—电源电压

    绿色- OPAMP输出

    波形1

    R250,R251 - 240k

    R252,R253 - 100k

    Wave Form 2,

    R250,R251 - 25k

    R252,R253 - 10k

    波形3.

    R250,R251 - 2.5k

    R252,R253 - 1k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我增加电阻器的值以保持增益恒定时,峰值会增加。

    对于单端电源,运算放大器的建议工作电压为2.7V。

    在波形1中,脉冲在电源达到2.7 V后开始降低
    可能是运算放大器在达到建议的工作电压后的行为方式与预期的一样。

    但我却被阻抗值的增加如何影响峰值的问题所困扰。

    对此有何输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajesh:

    Ron不在办公室,因此我将尽最大努力提供帮助,直到他返回。

    一旦电源电压达到最小值,并且内部电路正确偏置,设备应按预期运行。 在此之前,通常观察运算放大器输出上的浮点。 以下是一些可能感兴趣的博客:

    e2e.ti.com/.../op-amp-supply-limits-are-they-critical

    e2e.ti.com/.../op-amp-supply-limits-are-they-critical-part-2

    鉴于您观察到浮华(电压)的大小与周围电阻器的大小之间的直接关系,这使我相信这与电流有关。 一个潜在的原因可能是在加电过程中夸大输入偏移电流,从而产生R250/251的偏移电压,最终放大并出现在输出端。 一旦设备达到最小电源电压且内部电路正确偏置,输入偏移电流将恢复正常。 这样一个小的输入偏移电流与器件的初始输入偏移电压相比,将产生一个微不足道的偏移电压。 另一个可能的原因可能是,在通电过程中,电流从放大器输出中流出,并与反馈电阻器交互,后者显示为负载。 这会在输出上产生电压。 您可以通过更改电阻比来进行一些额外的实验,但请注意,这也会改变电路的增益。

    希望这能有所帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的皮特:

     非常感谢您的回复。

    我可以将您的解释与问题关联起来。

    为了解决这个问题,我降低了梯子上的电阻值。 这样可以确保中的引用始终大于外运算放大器,从而可以绕过问题。

    但我现在正面临一个特殊的问题。
     无论如何,这与开灯的启动无关。

    我在此处附加电路配置

    我正在感应通过R1的电流,并正被发送到次级侧的微控制器,该侧具有微控制器接地。

    到目前为止还不错。

    电路工作正常,并在我将探针连接到接地之前正确地检测到故障。

    将探针的接地连接到 运算放大器的接地后,问题就会出现。 运算放大器感应下游的比较器输出一些如何检测故障。

    在接地探针连接之前,此问题不会出现

    对此有何输入?

    此致,
    Rajesh Sura



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rajesh:

    比较器的接地节点是否与运算放大器的接地节点相同?  

    也许您可以设置一个带有触发器的o型示波器,并在将探头接地连接到放大器时捕获比较器的输入/输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的皮特:

     运算放大器和比较器的接地相同。

    我无法连接探头,因为连接探头后,比较器闩锁就会立即连接。

    鸡肉和鸡蛋酱问题。

    此致,

    Rajesh Sura

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rajesh:

    感谢您提供信息。 在连接探头时,是否可以重置比较器? 然后连接第二个探头以重新创建事件。

    要明确一点,您在谈论示波器探头,对吗? 探头(或夹子)的非接地端子连接在哪里?