This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:低电平输出电压,负载电阻更大

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904-Q1, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611721/lm2904-q1-low-level-output-voltage-with-larger-load-resistance

部件号:LM2904-Q1
在“线程: LM2904”中讨论的其它部件

尊敬的各位:

在运算放大器LM2904-Q1的数据表中,我读出以下内容:如果负载电阻(RL)不大于10千欧,则音量低电平输出电压<20mV。 如果负载电阻较大(例如 RL 在40k...100k范围内)。

提前感谢!

Tamás

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamás

    数据显示RL小于或等于10k。 当负载(包括反馈)端接至接地时,LM2904-Q1输出会非常接近地。 换言之,LM2904-Q1为源电流时,VOL接近零。  

    在漏电流时,结果非常不同。

    以下是漏电流时的典型VOL性能。(来自不同的LM2904变体数据表)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamás

    对于断路负载或高电阻负载(40k至100k或更高),如果输出为源电流或不是漏电流,VOL仍将小于20mV。