This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:线性稳压器的限流器

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610942/lmp8646-current-limiter-for-linear-regulator

部件号:LMP8646
线程中讨论的其他部件: LM2.7761万LMZ3.4002万TPS6.2746万TPS6.2748万LM4.36万TPS56.1208万TPS6.2125万

我们是否可以将此电流限制器用于以下电源 要求?

它可以限制的最小电流是多少?

我们是否可以为应用使用线性调节器?

选择配有LMP8646的调节器时是否有任何特定要求?

 

1.输出电压=-3.5V

VIN = 5V

输出电压=-3.5V (负电压)+/- 5 %

 电流限制功率上升= 10mA  

稳态电流= 5mA

脉动 = 10mV RMS @ 1MHz

输出电压=+1.8V

VIN = 3V

输出电压=+1.8V +/- 15 %

 电流限制功率上升= 150mA  

稳态电流= 80mA

脉动 = 30mV RMS @ 1MHz

输出电压=+6.5V

VIN = 9V

输出电压=+6.5V +/- 5 %

 电流限制功率上升= 100mA  

稳态电流= 80mA

脉动 = 10mV RMS @ 1MHz

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通常不支持输出电流低的应用。 您可以使用2或3 A额定设备,但这是过度使用。
    对于-LM2.7761万或3.5 V输出,Webench建议使用LM2.7761万或LMZ3.4002万。
    对于1.8 V输出,Webench返回了大量可能的解决方案。 您可以从TPS6.2746万,TPS6.2748万或LM3673-adj开始
    对于6.5 V输出,同样有许多可能的选项。您可以从TPS6.2125万,TPS56.1208万或LM4.36万开始。

    这些只是一些可能性。 尝试使用Webench设计工具对其他可能性进行分类:
    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在使用LM2.7761万,用于-3.5V@10mA和LMP8646电流限制。
    但我们无法计算LMP8646的参数值,因为在线工具不支持负轨。
    请建议接口图和组件计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    让我们保留此主题以供监管机构选择和提问,以避免重复相同的问题。

    我已在 原始螺纹上解释 了调节器的接线方式。