请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMP8646 线程中讨论的其他部件: LM2.7761万, LMZ3.4002万, TPS6.2746万, TPS6.2748万, LM4.36万, TPS56.1208万, TPS6.2125万
我们是否可以将此电流限制器用于以下电源 要求?
它可以限制的最小电流是多少?
我们是否可以为应用使用线性调节器?
选择配有LMP8646的调节器时是否有任何特定要求?
1.输出电压=-3.5V
VIN = 5V
输出电压=-3.5V (负电压)+/- 5 %
电流限制功率上升= 10mA
稳态电流= 5mA
脉动 = 10mV RMS @ 1MHz
输出电压=+1.8V
VIN = 3V
输出电压=+1.8V +/- 15 %
电流限制功率上升= 150mA
稳态电流= 80mA
脉动 = 30mV RMS @ 1MHz
输出电压=+6.5V
VIN = 9V
输出电压=+6.5V +/- 5 %
电流限制功率上升= 100mA
稳态电流= 80mA
脉动 = 10mV RMS @ 1MHz