This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:输入信号直流偏置

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC122S655, THS4531A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602678/ths4531a-input-signal-dc-bias

部件号:THS4531A
主题中讨论的其他部件:ADC122S655TINA-TI

我希望将THS4531A用作驱动 ADC122S655的差分放大器。 电源为高压传感器。 我将传感器引脚通过电阻分压器连接到单位增益缓冲器,然后馈入THS4531A输入。  

我的问题是:我有0V直流偏压时的单位增益缓冲器,而THS4531A是单极电源。 我的TINA-TI模拟似乎产生了正确的结果,但我不太相信...我能解释一下为什么此电路工作正常吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

     在单极电源上操作全差动放大器(FDA)(如THS4531A)时,关键的注意事项是确保输入引脚处于 所需输出摆幅数据表中指定的输入CM电压范围内。 为方便起见,请在下面附上输入共模兼容性。

    对于 具有0V直流输入的THS4531A FDA,  输入引脚处的直流值实际上是 输出引脚按RF和rg的电压除法,(或Vin_CM ={rg/(rg+RF)}xVout)。 因此,只要 使用单极电源 和0V直流偏压来满足THS4531A输入CM合规性,以满足所需的输出摆动和 射频与rg,TINA-TI就不应抱怨。 如果您有其他相关问题,最好附上TINA-TI原理图。

    此致,

    Rohit