This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631DDAEVM:THS4631DDA作为电流至电压转换器在几秒钟后过热

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601698/ths4631ddaevm-ths4631dda-as-current-to-voltage-converter-overheats-after-few-seconds

部件号:THS4631DDAEVM
主题中讨论的其他部件:THS4631

大家好,

我刚刚购买了THS4631DDA (来自Radiospare),用于将电流转换为电压,然后进行求和和放大,再转换为输出。 但当我接通电源(+12,5V /-12,5V)时,设备会在几秒钟后过热。 由于包装非常热,您很难处理。 我真的不明白为什么输入要接地进行测试,因此除了设备本身外,没有电源可消耗。 电极垫已直接连接到接地,并带有热硅化合物,但没有任何变化。 我做错了什么吗? 我尝试过其他引脚到引脚兼容运算放大器,没有问题...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francois,

    您是否可以附加主板示意图以帮助更好地了解问题? 此外,您如何将输入电流转换为输出电压? 您是否使用光电二极管?如果是,光电二极管的部件号是多少?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是我用来绘制PCB的基本原理图。

    有四个电流至电压转换器阶段,然后有两个夏季阶段输出。

    µA电流为50 μ A (最大值)

    输出电压为+10V至-10V

    该电路设计为使用Hamamatsu改良的四侧型二维PSD (参考S5990-01)

    我已经在 PCB板上测试了THS4631,由于过热,只在电源引脚上焊接,非反向引脚到接地,反向引脚到输出引脚(随动件),但问题相同。

    希望你能找到一个明显的解释:)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francois,

    看起来, 连接 在THS4631DDA反向输入处的Hamamatsu光电二极管盖(~150pF)可能会导致运算放大器振荡,这 可能是  封装过热的主要原因。 查看下面的图1,THS4631运算放大器开环增益在1pF和10k反馈电阻器(RF)的反馈电容(CF)大于40dB/10进制斜率时与器件的噪声增益(1/VFB)相交。 因此,输入到输出传输功能具有11dB峰值,这表示设备 可能 处于振荡状态(图2)。

    因此 ,此处的解决方法是将反馈盖(CF)从1pF增加到5.6pF,以消除这种振荡,如图2所示。 我认为这应该解决THS4631DDA封装的过热问题。

    此致,

    Rohit

    图1:开环增益和噪声增益曲线

    图2:CF = 1pF 和CF = 5.6pF的变阻抗增益比较