This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6514:数据表中200欧姆输入阻抗的问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6514, THS4551, THS7530, LMH6518, LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/607183/lmh6514-question-for-200ohm-input-impedance-in-datasheet

部件号:LMH6514
主题中讨论的其他部件: THS4551, THS7530, LMH6518, LMH6629

大家好,

客户评论LMH6514的 VGA。 VGA的输入将来自 其他差分放大器或声纳传感器。

-。 在数据表中 ,他们会看到 "200ohm Input Impedance"的字样。  您能否解释如何将  来自Senor/Amp ( 例如50ohm)的阻抗与LMH6514输入的200ohm匹配?

 

-。 此外,您是否可以 为下面的示例路径推荐正确的设备? (条件是将5V单电源用于安培,而多Amp级用于超过100dB增益。

      传感器->差速器 AMPS (THS4551和?)  -> 过滤器(独立设备?) -> VGA (LMH6514和?)  -> ADC (16位/10Mbps)

谢谢!

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    是否可以知道客户所关注的频段是多少? 根据您提供的ADC (16位/10Mbps)规范, 客户感兴趣的频率似乎小于5MHz。 如果是这种情况,请务必注意LMH6514可能无法 满足应用要求,因为A类输出级偏置需要低频感应式滚动。 如果您查看LMH6514中的图48,它 显示 了不同值电感器的低频下滚。 电感器的值越高,切断频率越低。

    我认为  更适合客户应用的部分是THS7530,它是一款连续可变增益放大器。 LMH6518也可通过关闭辅助增益阶段来用于其应用。

    1.要回答您的第一个问题,我认为最好切换到THS7530 (或LMH6518)。 为了匹配 VGA 输入阻抗,您可以使用与输入并联的电阻,根据滤波器端接的要求提供输入阻抗。 下面给出了一个使用THS7530的电路示例,用于50 Ω 输入和输出低通滤波器设计。

    2.第二个问题是,您是否知道传感器输入是单端还是差分? 此外,获取感兴趣的频段也很有帮助。 如果传感器输入是单端的,我建议在前端使用低噪声放大器,如LMH6629,它具有高增益,可设置信号链的SNR。 然后,具有10V/V增益的THS4551可实现单端差动输出驱动VGA (THS7530)。 50欧姆传感器输入电路的方框图如下所示。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

     

    感谢您的回答。 BW将低于1MHz,传感器输出 为差分,因此所有路径都使用差分处理。  对于 阻抗匹配,如果它们应匹配特定阻抗(不是 50欧姆),您能否解释如何匹配阻抗?

     

    谢谢!

    李三