This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333-Q1:静态电流估计

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611371/opa333-q1-quiescent-current-estimation

部件号:OPA333-Q1

您好,Champs:

 

我的客户询问如何估计85C和60C时的IQ_max。

 

根据数据表(SBOS522-2010年6月),IQ_max (Ta 25C)= 25uA,IQ_max (过热)= 30uA。

从“静态电流与温度”图中,IQ与温度成反向比例。

 

Q.1) IQ_max (过热)在-40C时是否为静态电流?

 

问题2)根据“静态电流与温度”图,25C,60C和85C时的IQ值几乎相同。 因此,将IQ_max在60C时和85C为25uA是否合理?

 

谢谢,此致,

Nobuo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福建

    关于您的意见和问题:

    我的客户询问如何估计85C和60C时的IQ_max。  

    根据数据表(SBOS522-2010年6月),IQ_max (Ta 25C)= 25uA,IQ_max (过热)= 30uA。

    从“静态电流与温度”图中,IQ与温度成反向比例。 请注意,曲线是"典型"曲线。 这通常是已确定特征的设备的平均值。 来自不同生产运行的其他设备的曲率可能略有不同。  

    Q.1) IQ_max (过热)在-40C时是否为静态电流?  电气特性表列出了-40 C至+125 C温度范围内的最大IQ为30 uA。 因此,-40 C时的最大IQ限制为30 uA。  

    问题2)根据“静态电流与温度”图,25C,60C和85C时的IQ值几乎相同。 因此,将IQ_max在60C时和85C为25uA是否合理?  -"典型"曲线显示25 C,60 C和85 C IQ水平非常接近,60 C和85 C时的IQ可能不会超过25 uA。 但是,由于温度过高IQ的最大值为30 uA,因此某些设备在这些温度下的IQ可能为30 uA。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    托马斯-桑,

    感谢您的回复。
    我还有进一步的问题,希望通过电子邮件离线询问

    谢谢,此致,
    Nobuo Fujihara