This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:从断电模式恢复

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602785/ina219-recovery-from-power-down-mode

部件号:INA219

您好,

INA219:如何从断电模式恢复? I2C总线仍在工作?

将断电设置发送到配置寄存器后,我无法读取或更改电源模式。 如何唤醒?

感谢您的回答和建议

Jacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacek:

    我试图通过 清除MODE1,Mode2和MODE3等位来关闭设备电源,如数据表所示。 以下是我的发现:

    • I2C通信保持正常,我可以在断电前读取器件寄存器和最后的转换结果(ADC不是采样)。
    • 我可以触发转换,例如,如果我设置了Mode2,设备将对总线电压读数执行更新。
    • 为了确保I2C正常工作,我就更改了设备地址。 如预期,读数返回为0xFFFF。

    我建议检查您的电路和通信,以确保没有其他因素导致此问题。