This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022-Q1:TLE2022-Q1和LM2904电压随动件

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2022-Q1, LM2904, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611376/tle2022-q1-tle2022-q1-and-lm2904-voltage-follower

部件号:TLE2022-Q1
在“线程: LM2904LM358”中讨论的其它部件

大家好,

是否可以将其用作电压随动电路?

未找到图形结果。

此致
Koji Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    TLE2022-Q1可用作推杆-它是单位增益稳定型。 但是,请始终注意在运算放大器输出处连接的电容负载。 数据表图68,"相位余量与负载电容"未显示大于100 pF的电容值的相位余量。 如果您打算驱动超过数百微微法拉的负载电容,则可能需要增加补偿。

    LM2904由TI的通用运算放大器组处理,因此与我相比,他们可以更深入地了解它作为电压推杆的用途。 但从其数据表看,它是单位增益稳定的,可作为电压推杆应用。

    LM2904数据表没有提供多少有关驱动电容负载的信息,图6除外,"电压随动件小信号响应(50 pF)"。 输出波形是LM358/LM2904的输出波形,作为推杆连接,驱动50 pF负载。 波形上几乎没有过冲,这表明它应该能够驱动更大的电容负载并保持稳定。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thomas-San

    感谢您的快速响应。

    我被理解了。


    此致
    Koji Hayashi