This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:绝对最大额定值的电源电压范围

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602738/lm2903-supply-voltage-range-of-absolute-maximum-ratings

部件号:LM2903

您好,

我的脚手在以下条件下使用LM2903。
在这种情况下,LM2903是否会损坏?

VCC针脚= 12V
GND针脚=-12V

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shimizu,

    只要两个电源之间的电压差介于2V - 36V之间,并且Vcc的正电压比输入共模电压至少高1.5V,LM2903就可以与双电源一起使用。 共模电压为Vcc-Vcc 1.5。  

    12V-(-12V)= 24V

    VCC - 1.5V = 10.5V

    满足这两个条件,因此LM2903将正常工作,不会造成损坏。

    此致,

    Ramon Jimenez