This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:输出短路保护

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072, TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611418/tl072-output-short-circuit-protection

部件号:TL072
主题中讨论的其他部件: TL074

您好,

我的客户有关于TL072的问题。

[Q]

请告诉我输出短路保护功能的详细信息。

是否可以用函数框图显示它?

它的输出电流是多少?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山

    电流限制主要是由于数据表设备原理图中显示的输出电阻。  

    这是一个简单的一般性答案;

    下面是一个更具体的答案。 它来自TL074样品,使用+/-12V电源。 但TL072将类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Ronald San,

    感谢您的快速响应和清晰的评论。
    好的,我理解你的评论。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga