This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721MAEVALMF/NOPB:输出信号错误

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602286/lmp7721maevalmf-nopb-false-output-signal

部件号:LMP7721MAEVALMF/NOPB

您好,

最近,我购买了两块LMP7721评估板,并将其配置为具有1T RF值的跨阻抗配置。 但是,两个板的输出都保持在-1.5V,没有输入电流,不响应任何输入电流信号。 我检查了所有组件值,这些值符合规格。 如果有人给我一个线索,我会非常感激。  

谢谢

伊沙拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishara,您好!

    您能否在示意图中分享您的整个测试配置? 您的配置可能会导致太多噪音或它处于浮动状态。

    要更好地了解您的问题,请分享:

    -电源电压,共模电压,参考电压是多少?

    -您为什么选择1T的高反馈电阻器?

    谢谢

    Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miriam:

    谢谢。 请查找原理图的TINA文件。 您的大多数问题的答案都在文件中。 1T电阻器,因为低电流信号处于10-100fA范围内。 因此,根据LMP7721 EVAL数据表,我选择了大值电阻器。 如果您需要更多信息,请告诉我。

    再次感谢

    伊沙拉  

    e2e.ti.com/.../LMP7721_5F00_Eval_5F00_simulation_5F00_TI.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishara,您好!

    感谢您的分享。 我想您目前正在使用TINA 10。 遗憾的是,我们无法打开原理图,但只能查看预览。 您这次能否使用另一个TINA版本再次分享您的原理图?

    对于这样一个高反馈电阻器,我们的问题是噪音增加,干扰信号并使其撞击轨道。 反馈中似乎使用了1pF电容器,但预览太小,无法正确显示。 如果我错了,请更正我。

    谢谢!

    Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miriam:

    请参阅随附的TINA-TI版本的示意图。 对此问题表示抱歉。  

    我的信号永远不会超过100fA,因此,实施了1T电阻器。 但是,我在两个评估板上都尝试了10G,输出仍然停留在-1.5V附近。

    是的,我在反馈中使用了1pF电容器。

    再次感谢

    ~Ishara

    e2e.ti.com/.../LMP7721_5F00_Eval_5F00_simulation_5F00_TI_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishara,您好!

    我们检查了您的模拟,运行模拟时,输出不会像您的测量那样撞击轨道。

    造成这种情况的一个原因可能是由于印刷电路板脏污导致的漏电流。 由于股电流电路对受污染的板非常敏感,因此焊接后必须确保在超声波浴中正确清洁板。

    以下是有关此主题的一些有用链接:
      

    www.edn.com/.../Design-femtoampere-circuits-with-low-leakage---Part-2--Component-selection

    www.edn.com/.../Design-femtoampere-circuits-with-low-leakage---Part-3--Low-current-design-techniques

    此外,您必须根据您要测量的电流的最大值(而非暗电流)选择反馈电阻器的值。 因此,您选择的1Tohm电阻器可能过高,并增加了测量的问题。