This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器的最大工作频率

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: LM397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/611173/maximum-operating-frequency-of-an-op-amp

线程:LM397中讨论的其它部件

您好,

我在设计中使用运算放大器比较器电路。

如何知道运算放大器的最大工作频率。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath您好!

    使用运算放大器作为比较器不是一种好的做法,因为在切换时,输出级在驱动到任一电源轨时可能会饱和。 轨对轨输出OA有助于解决该问题,但仍需要外部滞后电阻器。 更好的设计实践是使用内置滞后功能的器件(如TLV101/2/4)和一系列其他理想的比较器功能(如OV/OC检测,零交叉检测,高输入共模电压范围,宽输入范围, 集电极开路输出等。比较器的"速度"由传播延迟规格,输出转换率,负载和其他参数确定。 我使用的一条经验法则是,最大f应小于1/(6 x tpd)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我选择了LM397作为比较器,但在该数据表中没有转换率,上升时间,增益带宽度乘积。

    在提到的数据表中,TPHL = 900ns (最大) TPLH = 940 ns i计算出的最大频率如下

    总传播延迟=900+940=1840ns

    根据您的导向延迟=6*1840 ns=11.04usec

    频率=1/(11.04u sec)=90.58KHz。

    正确吗,请确认。。

    再次感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sharath您好!

    现在我已经了解了更多有关您的应用程序的信息,并且您正在使用LM397,我将把此主题转发给支持此设备的团队,以获得他们的专家评论。 感谢您使用TI E2E论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharath您好!

    LM397是比较器,因此它不具有转换速率和增益带宽产品规格。

    您要查找的是"最大切换频率"。

    经验法则之一是1/(6*Tresp),它往往非常悲观。

    更具体的方法是使用上升时间,下降时间以及TPPH和tphl规范的总和。

    假设上升和下降时间分别为150ns:

     Ftoggle = 1/(150ns+150ns+900ns+940ns)= 1/(2.14us)= 467kHz

    我想说大约400kHz,给它一些利润。 请注意,由于超速与响应时间的影响,输入电平也会产生影响(图4和5)。

    由于RC时间常数,输出电容将严重影响冲洗和下降时间,尤其是在上升时间-因此使用较低值的上拉电阻(例如1K),并将输出电容降至最低。