This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:建议用于OPA1632的输入保护方案是什么?

Guru**** 2568105 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602008/opa1632-what-is-the-recommended-input-protection-scheme-for-opa1632

部件号:OPA1632

我正在+/-5V直流上运行放大器。  我正在寻找有关如何保护输入的建议,因为此设备将连接到外部世界。  它是否足以将输入信号钳制到带有硅二极管的电压轨上,或者我是否应该尝试将信号限制在共模限制以下?  当超过最大共模或差分信号时,设备的行为如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真的可以在这里使用一些帮助。 数据表指示针脚受到ESD保护,但我看不到有关最大电流的任何信息。 如果超过最大公共模式,是否会损坏设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../sszb130b.pdf 也许您可以在这里找到一些信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所述,OPA1632具有输入保护二极管。 这些二极管通常可占用高达10mA的电流,因此为了保护输入,您需要使用确保输入中的电流小于10mA的限流电阻器。

    只要电压持续,输入电压不应超过±Vs,Vdiff不应超过±3V。

    谢谢!

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Google具有"ESD保护差分放大器"和展示图片,可为您提供一些灵感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Per Anders,感谢链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keyur,

    您是否知道如果超过共模限制,是否会造成损坏? 从数据表中:

    输入电压
    共模输入范围(V−)+ 1.5 (V+)−1 V

    我不期望正常操作会违反此规定,但如果故障在两个输入引脚上施加较大且相似的电压,可能会导致损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    超过Vcmir规格不会损坏设备。 超出Vcmir规范(只要低于±Vs)的主要影响是Vos将增加到与CMRR规范相对应的水平。

    谢谢!
    Keyur