This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:增益误差系数

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610987/ina180-gain-error-factor

部件号:INA180

您好,

我们的客户使用INA180。

客户在输入引脚处应用过滤器。 客户使用计算增益误差系数

方程式4,有一个问题。

方程式4中的"1250"是什么意思?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naoki,

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    有一个值为1.25K (所有增益的固定值)的内部电阻器,当连接外部串行电阻器时,该电阻器会开始播放。
    由于值是常量的,因此我们在方程式中将其保留为1250,而不是将其作为另一个变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    感谢您的回复。
    我理解方程式4。

    谢谢!

    Naoki Aoyama