This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2316-Q1:OPA2316容易损坏

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2316, AMC1200, TLV2316, TINA-TI, LM1117, LM337, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600171/opa2316-q1-opa2316-is-damaged-easily

部件号:OPA2316-Q1
主题中讨论的其他部件:OPA2316AMC1200TLV2316TINA-TILM1117LM337LM317

尊敬的:

我正在对 F2.8379万D Launchpad的ADC输入使用如下缓冲器和滤波器原理图。 输入信号是差分信号,它是VC1200的输出,VCM = 1.25V。 任何人都可以告诉我OPA2316在一次操作后容易损坏的原因(OPA2316的输出不稳定或达到Vcc)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪坝

    此电路是否与AMC1200电路共用接地?
    是否经常断开和重新连接(插入和拔出)?

    我怀疑ESD (人接触)或地移。 (不同电压下的单独接地)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的AMC1200电路。
    更换新的OPA2316后,几分钟内工作正常。 然后,OPA2316的输出开始浮动或达到+Vcc或-Vcc。 我认为问题与EOS有关。 我尝试放置一些齐纳二极管,但它没有帮助!

    我正在考虑将OPA2316更改为另一个运算放大器!

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪坝

    我不知道可能会发生什么。 我建议测量所有TLV2316引脚上的电压,以确保它们与新样品的预期相同。 IC在故障之前或之后是否变热?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:
    运算放大器芯片根本不热。 它的输出只是不稳定的! 如果我重新焊接它,它会工作一段时间,然后问题再次出现!
    我太累了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAM,

    我相信您看到的问题是由违反AMC1200最小高压侧电源电压4.5V引起的-见下文。

    AMC1200数据表指定了VDD1电源范围为4.5V至5.5 V,但根据您的原理图,由VCC=3V供电。

    您可以交换两个可用电源,分别从PDS1为VDD1供电(5V),而从VCC为VDD2供电(3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的马雷克!

    AMC1200的高侧与控制电路隔离。 所以这不是一个理由。 低压侧I由3.3V供电,AMC1200的输出具有VCM = 1.25V。 因此我相信输入电压不会超过导轨电压!

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAM,

    高压侧隔离无关-如果您违反高压侧的最小电源电压,将影响低压侧的性能。

    您可以通过交换两个可用电源来轻松验证它,方法是从PDS1为VDD1供电(5伏),而从VCC为VDD2供电(3伏)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的马雷克!

    很抱歉让你感到困惑! 我的原理图与AMC1200库不符。 请交换示意图中的边! 我已经将AMC1200芯片倒置,在PCB中进行了换用,这是我在绘制示意图时的错误。

    但是,问题不在于AMC1200输出。 AMC1200运行良好!

    非常感谢您的关注!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑引脚3或引脚5上的焊接连接开路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我尝试了很多方法来解决这个问题,但没有任何效果(尝试在输入引脚处使用限值电阻,在VSS处使用齐纳二极管,增加或减少增益电阻。)

    第一个运算放大器始终饱和在-VSS处,即使输入电压为0V。我的原理图中是否有任何错误? 请帮助我,我在这种情况下度过了整整一个月!!!!

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我构建了您的OPA2316电路,并让它运行3个小时,它工作正常。
    我尝试断开引脚3,然后尝试引脚5,输出偏移到导轨数分钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我尝试使用 此电路测量OPA2316的输入和IN+,IN-输出:输入由波形发生器生成。

    以下是输入和U1A IN+的结果:红色 为输入蓝色IN+

    U1A的输入和输出:

    然后我尝试移除R7以分离U1和U2。 结果是:INPUTIN+

    输入和输出

    它显示,如果与U2连接,则输出和输入有一些电平偏移和噪音。  

    谁能解释这一点。 这是在我再次打开电路后发生的。

    昨晚,它仍然很好!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dam:

    请向我们发送完整的已更新/纠正的输入引脚和输出引脚示意图和示波器图片。 还有其他连接到U1B反馈路径的内容未显示。 此外,请尝试断开每个放大器级,以确保每个级的输入/输出符合预期。 例如,我将删除R5,然后删除U1的Measure Inn,InP和Pin1,以确保它们符合预期。 如果没有,则您可能需要断开AMC设备并提供已知输入(直流输入或尝试差分信号功能发生器)。 我不确定Inn和InP的确切连接位置,因为它们只能在放大器原理图上找到。 如果U1A工作正常,则重新安装R5,但拆下R7并执行相同的分析。 请告诉我们结果。 请确保使用已知良好的设备...您可以在TI.com上对其进行采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    这是我此次测试的原理图:

    我使用发电机来生成输入信号。

    第一:我删除R5和R7:

     红色是运算放大器U1A的输入信号,蓝色是输入+,输入和输出(它们与我测试的相同)。


    U1B的输出为零,U2的输出为1.24V。 这意味着U1B和U2工作正常。

    这里的问题是U1A的输入从-0.5V切换至-1.5V,低于零

    昨天仍然正常工作。 今天我打开它,它就像这样。 可能是在我重新焊接原理图后,它将再次工作!

     

    请告诉我这些问题。

    我已经构建了一个具有4个通道的PCB,如下所示,它适用于其他通道:


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位:

    我尝试在TINA-TI软件中模拟原理图来解决我的问题。 我发现如果我在VIN+和VSS-之间添加电阻器,结果与我的问题类似:

      

    所以我想知道,是否有EOS问题,ESD问题导致了这种情况:VIN+和VSS-之间的电阻很小?

    如果是,请告诉我如何预防!

    非常感谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dam:

    感谢您提供更多信息。 现在我们来关注一下U1A。

    它似乎现在应该在简单的缓冲区配置中连接,因此输出应该等于输入。 输入似乎是~2.5Vpp正弦波,频率约为1.7kHz。 另外,由于您似乎有一个50欧姆(可能49.9欧姆)的终端电阻,请确保功能发生器的输出阻抗设置正确。

    U1A的输出出现衰减,偏移,并具有一些有趣的峰值和噪声。 在前几个周期后,它似乎也会移动。

    在我看来,这似乎是一个接地或参考问题。 我不一定认为这是EOS/ESD问题。 要排除EOS/ESD,只需对新设备进行采样并将其焊接到电路板上即可。

    如果您有一个空白PCB,我强烈建议您检查裸板的阻抗(又称'欧姆输出')(如果没有,请卸下U1)。 换言之,使用欧姆表检查U1的每个垫片及其相应连接之间的阻抗。 使用示意图作为指南。 这将帮助您发现PCB上的任何意外开路或短路。 我特别想确保正负电源参考(或接地)正确连接到已知参考电压(0V)。

    由于此问题的浮动性质,我怀疑这最终是一个接地问题。 请确保连接到AMC1200输出的主板一侧的某个位置具有自己的正确接地连接。

    关于模拟问题的重新创建...您基本上创建了一个求和放大器,它将-1.25V偏置添加到输入中,从而将输出向下移动1.25V。 由于这不在原始电路中,我不认为这是问题的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    这是我的电源部件示意图:

    他们是否有问题? 我检查了输出电压结果,结果良好。

    P12是主电源,来自外部电源。 +-15V用于电流传感器LA-55P,3.3V用于DSP启动板和最终运算放大器状态,+-2.5V用于传感器信号调节。  

    我检查了空白PCB,没有问题。  

    我想知道:OPA2316可以通过双电源+-2.5V正常工作?

    另一件事是:运算放大器的IN+和IN-有一个连接到导轨电源的双二极管,以保护输入引脚(内部),这些二极管保持打开和关闭,从而使IN+引脚在零下浮动吗?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DAM,

    对于LM317,LM337和LM1117支持,我建议启动一个新的论坛线程。 我个人支持通用放大器,这些都是电源设备。

    是的,OPA2316可以使用+/-2.5V电源运行。

    ESD二极管仅在输入高于或低于电源电压500mV以上时才开始导电。 如果它们开始导电,并且信号源提供10mA或更高电流,则可能会损坏它们。 我一直假设您已经尝试过新的样品/设备,以消除发生ESD/EOS问题的可能性。

    遗憾的是,我的想法已经用完了,请您尝试。 鉴于4个通道中的3个工作正常,我仍然怀疑此特定通道存在PCB布局/焊接/接地问题。 很抱歉,我不能提供更多帮助。 我将继续寻找这一渠道与其他3个有效渠道之间的任何差异。