This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR108, XTR101, PGA309, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610126/xtr

主题中讨论的其他部件:XTR108XTR101PGA309XTR117

您好,

我需要将桥式传感器(MV-Out)或电压输出传感器(0.5 至4.5 V)连接至4-20发射器,并能够调节偏移和跨度以用于定制传感器范围。  两个传感器均在5伏电压下工作。  显然,一个传感器将具有共模电压,另一个仅为单端。  这两个传感器都已进行热补偿。  我想知道哪个XTR最了解偏移和跨距需求。  偏移调整可能很大(50 75 % 满刻度)。  我看到XTR108提供了许多看起来合适的功能;但是,可能存在一些过度使用的情况。  基于这一有限的信息,对于我是否应该使用XTR (如XTR101或类似产品),然后单独添加运算放大电路进行偏移和缩放,或者只是使用更复杂的XTR,有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    我仍然不完全清楚您的需求。 如果您需要能够在这些传感器之间切换,并在运行中调整跨距和偏移,那么您一定要使用XTR108,因为这是我们提供的唯一可编程2线XTR。 它还包括用于此目的的输入MUX。 XTR具有仪表输入(用于测量电桥)或单端输入。 桥式传感器在没有桥式放大器的情况下不能驱动单端输入XTR,单端传感器在没有额外电路满足共模要求的情况下不能与仪表输入一起工作。 因此,根据您提供的信息,我认为XTR108是您的最佳选择。

    此致,
    Zak Kaye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    我尚未完全阅读XTR108数据表,但它看起来像PGA最小增益是6.25。 如果我连接一个输出为0.5 至4.5 伏特的单端电压,如何调整XTR108以获得4mA的0.5 伏特输入和20mA的4.5 伏特输入? 我知道它如何用于桥式mV输出传感器,但不知道如何将其应用于Vdc输出传感器。 这就是为什么我想我可能需要一个不同的XTR部件,并在两者之间使用外部放大器的原因。 请告诉我您的想法。

    谢谢!
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    XTR108的PGA的最小增益为6.25 ,这是正确的。 为了将外部0.5 -4.5V电源连接到XTR108,您需要在输入端安装衰减器。 如果输入负载是应用的一个问题,您可能需要额外的运算放大器,因为XTR108中的未承诺放大器具有3.5V的最大共模电压。

    当与PGA增益和RVI值结合使用时,您需要选择该衰减,以获得所需的16mA跨度。 很遗憾,这将是构建时的一次性校准,因为除了激励电流DAC之外,XTR108没有精细的增益控制,在这种情况下将不有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Alex。 我会花一些时间来思考这个问题。 如前所述,我正在尝试找到一个可与桥式传感器或补偿直流传感器一起使用的通用电路。 如果我衰减Vdc输出并在XTR108中使用OR求和网络,则这可能会起作用。 我将这种方法与使用PGA309和XTR117执行类似于SLAU526应用手册的操作进行比较。 我需要预先调节Vdc传感器输出或mV桥接输出,以使它们与XTR芯片类似。 其目的是将共用板与任一传感器配合使用,以尽量减少为这两种传感器输出配备两个单独的电路板。

    你对这些想法有什么意见吗?

    谢谢!
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    我认为只要您可以预调节您的Vdc电压输入-有效地注意该输入的量程校准-将XTR108重复用作4-20mA发送器就不会有任何问题。 所有这一切的唯一注意事项是,如果不使用XTR108中的激励电流源,则增益校准的范围将会更有限-这必须在外部完成。 ( 我在这里对您的另一个问题的回答中详细介绍了一些。)