This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:短路输出保护

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610765/ina128-short-circuit-output-protection

部件号:INA128

在我的设计中,INA128由单端12V电源供电。  我正在将输出运行到3.3V部件中,所以我想在INA128的输出上添加保护,以确保在INA128由于某种原因将输出导入到12V时,3.3V设备不会损坏。

我只想在输出上放置一个3.3V齐纳二极管,但我不确定如果该器件尝试输出12V电压,并且我将其夹持在3.3V电压下,这是否会对器件造成损害。  从数据表中我可以看出,它可能会使输出持续对地短路(在绝对最大额定值下)。  我想知道这种情况是否会对设备造成任何损坏。  在数据表的第6页,他们提到短路电流值通常为6mA。  我假设这不是我需要设计的值(例如,添加电流限制电阻以防止输出驱动这么大的电流),但我想确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brandon:

    INA128是相对较低功率的仪表放大器,其输出短路电流能力有限。 电气特性表列出了典型的触发电路电流为+6/-15 mA。 由于您的应用是单个+12 V电源,因此您需要考虑的是输出电流输出能力,即-15 mA。 15 mA前面的减号表示电流超出设备或输出。  

    如果输出尝试移动到其最大正电平,并且3.3 V zener就位,则zener将在+INA128 3.3 输出晶体管周围打开。这将建立+12 V -(+3 V)或8.7 V。 该电压与15 mA一起设置输出阶段的功率。 这就是Po =(8.7 V)(0.015 A)= 0.13 W。还有静态 功率,即PQ =(12 V)(700 uA)= 8.4 mW。 因此,在此情况下,INA128总功耗约为0.138 W。

    短路模式中的问题是晶体管结温(TJ),并且它仍低于150°C的绝对最大额定值 可通过几何关系计算:

    PD = Po + PQ

    TJ= TA + PD ΘJA

    对于8引脚SOIC封装,ΘJA μ m 指定为110°C/W

    TJ = TA +(0.138 W)(110 °C/W)= TA + 15.2 °C

    因此,只要环境温度保持 在低于最大TJ温度约15°C的水平,设备就应该可以通过3.3 V齐纳二极管提供15 mA的电流。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程