This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:关于偏移电压阈值

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601075/ina200-about-offset-voltage-threshold

部件号:INA200

您好,

您能否告诉我INA200比较器阈值电压?
我收到了客户的两个问题。
请检查随附的文档。

e2e.ti.com/.../INA200.pdf

1.以下哪项是正确的检测电压 第6页阈值 和图1电压?
2.请告诉我跳闸点和阈值之间的区别。
  客户想知道 H→L和L→H阈值的值。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yusuke San:

    对于您的第一个问题,第6页表中的值显示阈值的典型值(以及最小值和最大值),而图1中的值是用于显示典型比较器滞后的示例值。

    对于您的第二个问题,断路点和阈值对于此应用程序来说是相同的,并且可以互换使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch San,

    感谢您的支持。
    我了解您的信息。

    我想再问一个问题。
    能否 告诉我滞后的批次采样数据?
    客户想要了解应用程序设计阈值的变化信息。



    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yusuke San:

    我希望了解我们是否有此信息,我会在发现后告知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch San,

    感谢您处理此问题。
    我期待你的答复。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yusuke San:

    我们无法共享滞后的原始特征参数数据,但方法是采用少量但具有统计意义的单位,并对其进行测量,得出典型数字。 在这种情况下,它在出厂时未在每台设备上进行测试,而是一个典型数字。

    根据数据表限制在每台设备上的生产中测试阈值,并在一定程度上提供变化和能力的余地。 我们不允许共享该信息,但我们可以说,该信息可能会也确实会因设备和批次而异。