This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904的应用程序问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609153/lm2904-the-application-problems-of-lm2904

部件号:LM2904

您好,

我们的客户使用LM2904控制风扇,原理图如下所示。 但他们发现一些芯片异常:引脚1和引脚2的电压为11.3V (正常电压为1.5 -5V)。

我们测试了这些异常芯片,发现引脚1(1OUT)和PIN8(VCC)之间的阻抗非常低(约22欧姆)。 所以我们判断这些芯片在操作过程中被破坏了。

现在,我们想知道什么原因可能导致信道1故障? 您能给我们一些设计建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邵氏

    我在原理图中看不到会造成损坏的任何问题。 电动机可能具有较大的瞬态电压,但两个电阻器和电容器应足以防止损坏。

    这种情况发生的频率(故障率)是多少? 何时发生这种情况(生产现场)? 是新设计还是旧设计?
    它们能否在运行时以及在风扇打开和关闭期间为"in_FAN_FB-"提供波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邵氏

    我将此线程标记为已解决指标问题。 您可以再次发布以重新打开线程或标记为未解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ronald:

    感谢您的回答。 到目前为止,我们的客户没有给我们反馈。 我会在客户提供任何反馈时告诉您,谢谢!