This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:计算输出电压不正确

Guru**** 2930820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609282/lmp91000-calculate-the-vout-is-not-right

部件号:LMP9.1万

您好,

如上图所示,我配置Rl0ad=100 ohm,Rtia=2.75k ohm,zero_int=Via,Vias=Vref=2.5V 67 % (外部),然后测量Vwe =1.438V,VRE =1.433V,Vout =1.838V,输出电压如何获得1.838V?10 %

这与LPM9.1万块不匹配。

您能帮您解释吗?但斯克!

 I2c1_Write_Byte (LPM_address,REG_LPM_LOCK,0);    
 I2c1_Write_Byte (LPM_address,REG_LPM_TIACN,0x07);
 I2c1_Write_Byte (LPM_address,REG_LPM_REFCN,0xD6);
 I2c1_Write_Byte (LPM_address,REG_LPM_MODECN,0x03);  
 I2c1_Write_Byte (LPM_address,REG_LPM_LOCK,0x01);   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix,

    尝试将配置字节写入正确的TIPN寄存器地址,即0x10而不是0x07。  REFCN为0x11,MODECN 0x12,LOCK为0x01。  这是否有帮助?

    此致,

    意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢! 但我的地址是正确的,0,0x07,0xD6,0x03,0x01是要写入注册的数据。

    氧传感器输出电压从0mv到80mV,我的配置是否错误(Rl0ad=100欧姆,Rtia=2.75k欧姆,zero_int=V, 67 % Vias=Vref=2.5V 10 % (外部))?

    如果正确,如何计算We和Re的输出电压?

    非常感谢!

    此致,

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix,

    请参阅数据表中的图26,了解2导联氧传感器的正确布线。  有关3导联传感器,请参阅图24。  您是将电池配置为2导联还是3导联?

    意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    3导联(3导联安培单元)。

    谢谢!

    此致

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix,

    在这种情况下,无需短路RE和CE针脚。  Q11在您的设计中的预期用途是什么? 尝试将其从设计中删除,然后再次进行输出电压测量。 谢谢

    此致,

    意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    卸下Q11后仍获得相同的测量结果。
    电压输入是否可以使用模式3导联?
    您能否向我展示电压在模式3导联中的作用?
    非常感谢!

    此致,

    费利克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix,

    您是否消除了RE和CE之间的短路?  也要这样做。 这将正确地将原理图配置为3导联安培计单元。  Vout与我们相关,具体如下所示:

    Vout =(Vref_div)–(RTIA×Iwe)

    我建议拆下C1和C2之间的外部电阻器,除非您需要使用预编程的RTIA无法实现的特定增益。  谢谢

    此致,

    意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助。

    最后,我将模式更改为2导联安培单元,它工作正常。

    此致,

    费利克斯