This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4112:TLV4112输入偏置电流

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4112, LMC6482
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610853/tlv4112-tlv4112-input-bias-current

部件号:TLV4112
主题中讨论的其他部件: LMC6482

我正在尝试将LTV4112用作双运算放大器电路,以与电化学传感器连接。

操作取决于高输出电流(最大360mA),但低输入偏置电流。

我测量到输入偏置电流在350mA输出电流时为1-1.7nA。 但是,数据表显示0.2pA (典型值)到25pA (最大值)的输入偏置。

此部件号是否典型? 或者这是否表示我使用的方法不正确? 此外,如果您知道任何其他运算放大器可以用作替代,请告诉我。

所附是讨论中的电路。 "假电池"是用于测试目的的电化学电池的替代品。 我尝试添加260欧姆电阻器,将电流从1.7nA限制为1nA。

提前非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abdelrhman,

    TLV4112是CMOS功率运算放大器。 CMOS晶体管在25 C和更低温度下可能具有非常低的输入偏置电流,但 随着温度 升高 , 它们的栅极电流会上升。 温度每增加10度,输入偏置电流大约会增加一倍 。 此外,这些输入在电源导轨上具有ESD二极管。 这些二极管已关闭,但它们仍有泄漏电流, 并且随 温度的升高而增加。 事实上,此电流 通常是输入偏置电流的主要原因。  

    由于TLV4112是一个功耗运算放大器 ,因此在驱动高电流负载时会加热很多,输入电路与输出级一起加热。 这会导致输入电流在静态条件下显著增加,但 这是正常的。

    任何具有此行为的CMOS功耗运算放大器,而双极 功耗运算放大器的偏置电流通常要高得多。 您可能需要使用单独的运算放大器级,在TLV4112前面不加热,以保持低偏置电流。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您建议添加电压随动件,如(LMC6482?) 260欧姆电阻器在哪里?

    听起来可能会起作用。 我将尝试此操作并更新此论坛的结果。

    谢谢!