This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR108:XTR108

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR108, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610121/xtr108-xtr108

部件号:XTR108
主题中讨论的其他部件: XTR117

XTR108是否可以在室温下轻松设定偏移量和跨度范围,而无需执行完整的热校准?  例如,当连接已进行补偿的传感器时,您只想在4-20mA范围内工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    这应该是可能的。 热校准用于计算线性化系数。 如果外部传感器已进行温度补偿,则可以选择0线性化增益,将其完全禁用。 从这里,您需要完成标准校准过程来计算PGA增益和偏移,跳过线性化计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    感谢您的提示。 传感器输出已放大时会发生什么情况(0.5 至4.5 Vdc)。 是否很难或不可能将其扩展为4-20mA输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    如果您在XTR108中使用电压输入,您将无法像使用RTD或桥接传感器那样将ISET DAC用作增益控制,因此您会失去一些校准灵活性。 此外,您需要向输入添加衰减器,因为XTR108的最小增益为6.5 ,而4.5V输入将超出该增益的范围。

    在这种情况下,增益校准将完全由输入电压,除法器比率,PGA增益和Riv选择来设置。 对于此输入模式,XTR108只需处理4-20mA转换,类似于XTR117 (或其他回路发射器)-除非您仍然可以控制偏移校准。 如果您需要额外的增益校准,则必须在XTR108之前通过额外的PGA或MDAC进行处理。